This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5242:24MHz 时的 DCO 精度

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906892/msp430f5242-dco-accuracy-at-24mhz

器件型号:MSP430F5242

大家好、

 

您能不能建议 DCO 在 DCO = 24MHz 时的精度?

但是、客户在数据表中发现0.1%度/度。

 

它们需要以超过900kbps 的速率进行通信、因此它们担心 DCO 的精度导致数据丢失。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    客户回答正确。  数据显示了 DCO 频率随温度变化的%漂移。

    通过在 XT1上提供一个具有低漂移(以 ppm 为单位)的外部32kHz 晶振并将时钟系统配置为使用针对 DCO 的 FLLREFCLK、有可能提高准确度。  这个稳定的基准时钟频率将使 DCO 保持在所需的频率。

    下面是 TI 指向 MSP430 32kHz 晶体振荡 器的链接、该链接可能会有所帮助。

    下面 我们在 CapTIvate EVM 上使用的晶体的链接。  它是一个+/- 20ppm 的器件。

    请注意、这里是一篇有关 UART 精度 及其精确度的信息性文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

     

    请让我确认 DCO 在24MHz 时的精度

    您在24MHz 时没有 DCO 精度的数量吗?

     

    如果客户添加外部32kHz 晶振,他们能否实现大约900kbps 的高速通信?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    遗憾的是、此参数仅在1MHz 下测试。  如果它不在数据表中、则规格不存在。

    让我们采用不同的方法。

     下面是一个电子表格、其中比较了常见32kHz 晶体和 MSP430 DCO 的频率偏差与温度的函数关系。

    从表中可以看到、与 DCO 相比、使用32kHz 时的变化非常小。  当使用32kHz 为 DCO 提供稳定的基准时钟时、漂移将非常小。

    是的、客户在实现以24MHz 运行 DCO 的900kbps 时应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    客户是否有其他问题或疑虑?

    我将假定不会、并将此问题标记为已解决。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。