This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:Launchpad 上的 MSP-FET 固件更新失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/908966/msp-exp430fr5969-msp-fet-firmware-update-failed-on-launchpad

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

您好!

今天、Code Composer 刚刚将其打印出来、以更新 LaunchPad MSP-FET 上的固件。 然后,在更新之后,他说他失败了。 然后还更新了 code composer (版本:9.3.0.00012)。 此后未更新 MSP FET、因此无法再使用 LaunchPad。 我还有一个单独的 MSP-FET。 如何解决此问题? 是否可以将固件与另一个 MSP-FET 一同上传? 如果是、如何操作? 还有其他解决方案吗? 无论如何、另一个 MSP-FET 也需要固件更新、恐怕也会出现此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 Uniflash 成功更新 Launchpad 上的固件?  

    http://www.ti.com/tool/UNIFLASH  

    尝试使用 LaunchPad 时收到什么错误?   

    在设备管理器中、是否显示了 LaunchPad?

    最后、您是否能够在另一台 PC 上尝试过?