This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430电容式触摸感应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/908883/msp430g2553-msp430-capacitive-touch-sensing

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

使用 TI 的电容式触摸感应制作我自己的 CapSense 按钮。 我需要使用他们的 SLAC552工具来校准按钮的灵敏度、但所有文档指向的链接都已断开。

http://www.ti.com/lit/zip/slac552

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我认为 TI 不再支持此工具。 我将进行检查并告知您。

    您还可以搜索 Web、可能还有一些页面可以下载。

    正如建议一样:有一种新的触控技术可供您使用、您可能对此感兴趣。 查看以下链接和 MSP430FR2633 CapTIvate。

    链接

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    只是确认一下、我们不再支持它。

    很抱歉。

    此致

    Kostas