This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:在低温(0℃)时 UART 无通信启动

Guru**** 2826655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/908362/msp430f5507-no-communication-start-of-uart-at-low-temp-0

器件型号:MSP430F5507

我的客户 在 其系统上遇到"在低温(0℃)时 UART 无通信启动"的问题。

当 电源打开时、使用 USCI 端口的 UART 通信未启动、

UART 在 室温(23°C)或高温(45°C)下工作正常、但在低温下工作。

我已附上   示波器在上电时观察到的波形的照片、
黄色:每200ms 输出高/低反转、同时使用 PU.1运行的信号。
蓝色和绿色:UCA1TXD、在这之后、它应该在引导后做出响应、但信号下降至低电平(高阻态)
红色:UCA1RXD 在此之后从系统的主 CPU 接收启动通知

客户期望 在电源打开后 TXD 的输出下降到 Lo 2s、这是问题现象的线索。

您能告诉我们应该检查的内容是寄存器设置和时钟树选择 吗?   

因为我们请求客户执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 的当前时钟源是什么?

    您可以监控这个时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 时钟源使用内部时钟、无法获取波形。

    作为一个校正

    尽管 TXD 在启动时设置为 UART、但在低温(0℃)时输出变为高阻抗  

    (由于下拉位于 TXD 的接收侧、因此所连接的波形已降至低电平)。

    客户希望了解 与勘误表中的 USCI31相关的可能性。

    您是否考虑过这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USCI31、客户 需要在一个持续接收操作期间复位 USCI-UART (通过 UCSWRST 进行软件复位)。

    那么、客户的代码中是否有此操作?

    UART 时钟源使用内部时钟、无法获取波形。

    哪个时钟? SMCLK?ACLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winter-San

    我是 Sakuma-San 的同一位客户的 FAE。  

    感谢您支持此帖子。

    我正在检查使用的是哪个内部时钟以及它们的代码是否包含与 USCI31相关的操作。

    同时、他们想知道为什么 TXD 输出在低温(0℃)时变为高阻态。

    你对这种现象有什么想法吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已收到您的问题的回复。

    哪个时钟? SMCLK?ACLK?

    -它们使用 SMCLK 来实现 UART。

    那么、客户的代码中是否有此操作?

    -他们不使用 与勘误表中的 USCI31相关的操作。

    如果您可以提供一些建议来找出根本原因、这 将非常有帮助。

    T.Sakuma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过 P2.2输出 SMCLK 并查看 UART 通信在低温(0℃)下失败时的状态?