This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779A:AUX2CHCTL 配置在我的 crontab 引导设置中无效

Guru**** 2613305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907506/ccs-msp430f6779a-aux2chctl-configuration-without-effect-in-my-cronological-boot-setup

器件型号:MSP430F6779A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 我正在测试连接在 AUX2VCC 上的超级电容器的充电器电路。 我怀疑我的配置不能按预期工作、今天我注意到 、根据我在设置代码上设置 AUX2CHTL 寄存器的情况、生成的充电器电路可能会产生工作的充电器或不工作的充电行为。  

下面是我的设置:

 DVCC 上的* 3.3;

 *使用精密万用表在 GND 和 AUX2VCC 之间的2.5外部电源(仿真半衰期超级电容器);

 *为 VCC 充电并使用5千欧充电器电阻器的配置;

 *在引导过程中,我添加了一个闪烁例程作为引导正常过程。

以下是生成不可行充电器的代码段和图片:
  

如 下图所示、此配置会产生介于381和63nA 之间的来自 AUX2VCC 的错误电流。 我不希望5Kohm 充电器电阻器产生正电流和错误值。

现在、改变我在 同一代码段上设置 AUX2CHCTL 的线路、充电器电路开始工作正常。 查找已更改的代码:


这个 crontab 集在 AUX2VCC 上产生一个电流:


这是仿真2.5V 超级电容器上通过5Kohm 电阻器的3.3V 预期电流。 ((3.3-2.5)/5e3)= 160uA。  

我的问题是? 为什么会发生这种情况? 我没有更改设置。 我是否可以预期在程序设置过程中出现其他集问题(不可行的代码)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maique、

    很抱歉耽误你的答复。 我将检查您的问题并稍后回复。