This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5730:VQFN-24中的 MSP430FR5730不再可用?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/908480/msp430fr5730-msp430fr5730-in-vqfn-24-no-longer-available

器件型号:MSP430FR5730

尊敬的支持团队:

我刚刚意识到、在大多数分销商中、采用 VQFN-24封装的 MSP430FR5730要么不可用、要么不再库存。

此器件是否会在不久的将来出现在过时产品列表中?

此致

Gerd Knese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Gerd、

    我将进行检查并告知您

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    采用 VQFN-24封装的 MSP430FR5730现已推出。

    如下所示、您可以看到我们有两种型号:IRGER 和 IRGET、两者都是 VQFN-24封装、只是磁带和芯片数量不同。

    如果您看到 TI 网站上没有 MSP430FR5730IRGET、则可能是250 SPQ 目前缺货。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Gerd、

    我在我们的营销部门内部进行了检查。

    到目前为止、没有计划停止使用此器件。

    此致

    Kostas