This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:ADC 输入多路复用器导通电阻和 Tau 公式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907249/msp430fr2355-adc-input-mux-on-resistance-and-tau-equation

器件型号:MSP430FR2355

尊敬的专家:

我在数据表中对 Ri (输入多路复用器导通电阻)有疑问。
在数据表 P51表5-20中、Ri = 2k Ω(最大值)。
但是、在表5-21中、对于测试条件、Ri = 4000 Ω。
这意味着 Ri 将根据 Vcc 情况变化?
我不清楚这一点...

另外、关于 tSample 中的 τ 方程、我们是否可以忽略 Cexternal 值?
在公式中、仅考虑 CI。  
如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryo Akashi

    问题:在数据表 P51表5-20中、Ri = 2k Ω(最大值)。 @8位 ADC 和2V DVcc。 但是、在表5-21中、对于@ 12位和2.4-3.6V 的测试条件、Ri = 4000 Ω。

    反馈:我正在与 FR2355 DS 的专家进行咨询

    问题:tSamples= ln (2n+1)×τ、其中 en = ADCresolution、τ=(RI+ RS)×ci。 在公式中、仅考虑 CI。

    反馈:我认为 公式应为 τ=(RI+ RS)×(CI+ Cexternal)。 我还将与 FR2355 DS 的专家进行咨询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong Li-San、

    感谢你的答复。
    好的、更新后、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryo Akashi

    请查看以下更新反馈:

    问题:在数据表 P51表5-20中、Ri = 2k Ω(最大值)。 @8位 ADC 和2V DVcc。 但是、在表5-21中、对于@ 12位和2.4-3.6V 的测试条件、Ri = 4000 Ω。

    反馈:

    注释(1)实际上用于第一列、而不是整个 ADC 规格。

    表5-20中的 Ri 实际上只是表示模拟多路复用器导通电阻,而不是计算 ADC 的电阻本身。 此名称应更新为 RI、MUX。 我们发现了这个问题。 我们将逐步更新此名称。 请检查 FR2311 DS。 表5-20中使用了 RI.MUX

    表5-21中的 Ri 测试条件实际上准确地反映了实际输入电阻。

    问题:tSamples= ln (2n+1)×τ、其中 en = ADCresolution、τ=(RI+ RS)×ci。 在公式中、仅考虑 CI。

    反馈:我们确认 公式应为 τ=(RI+ RS)×(CI+ Cexternal)。 我们将更新 DS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong Li-San、

    感谢您的反馈。

    关于表5-20中的 Ri、它应该是 Ri = Ri、MUX + Ri.Misc. (Ri、Misc 是 输入杂项电阻、如 FR2311的 DS 所述)
    表5-21中的 RI 包含 Ri.Misc、因此该值为4000欧姆(大于 Ri、MUX)。 也就是说、Ri、Misc 约为2000欧姆。
    我的理解是否正确?

    对于 τ,我理解 τ 是(Ri+Rs)*(Ci+Cexternal)。

    让我提出一个附加的问题。
    我的客户希望计算最大 ADC 输入电流。
    我认为、它应该由(施加的电压)/(Rs + Ri、MUX + Ri、Misc)进行星型连接。
    因此、如果我们为表5-21中的连接输入3.3V 电压、
    ADC 输入电流=(3.3V)/(1000 Ω+ 4000 Ω)= 660uA。
    我的理解是否正确?

    如果你能给我评论,我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akashi-San

    我认为以下各项是正确的。

    • Ri = Ri、MUX + Ri.Misc.、Ri、Misc 约为2000欧姆。
    • 对于 τ,我理解 τ 是(Ri+Rs)*(Ci+Cexternal)。
    • ADC 输入电流=(3.3V)/(1000 Ω+ 4000 Ω)= 660uA。