尊敬的专家:
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
谢谢、此致、
你好,Ryo Akashi
问题:在数据表 P51表5-20中、Ri = 2k Ω(最大值)。 @8位 ADC 和2V DVcc。 但是、在表5-21中、对于@ 12位和2.4-3.6V 的测试条件、Ri = 4000 Ω。
反馈:我正在与 FR2355 DS 的专家进行咨询
问题:tSamples= ln (2n+1)×τ、其中 en = ADCresolution、τ=(RI+ RS)×ci。 在公式中、仅考虑 CI。
反馈:我认为 公式应为 τ=(RI+ RS)×(CI+ Cexternal)。 我还将与 FR2355 DS 的专家进行咨询
你好,Ryo Akashi
请查看以下更新反馈:
问题:在数据表 P51表5-20中、Ri = 2k Ω(最大值)。 @8位 ADC 和2V DVcc。 但是、在表5-21中、对于@ 12位和2.4-3.6V 的测试条件、Ri = 4000 Ω。
反馈:
注释(1)实际上用于第一列、而不是整个 ADC 规格。
表5-20中的 Ri 实际上只是表示模拟多路复用器导通电阻,而不是计算 ADC 的电阻本身。 此名称应更新为 RI、MUX。 我们发现了这个问题。 我们将逐步更新此名称。 请检查 FR2311 DS。 表5-20中使用了 RI.MUX
表5-21中的 Ri 测试条件实际上准确地反映了实际输入电阻。
问题:tSamples= ln (2n+1)×τ、其中 en = ADCresolution、τ=(RI+ RS)×ci。 在公式中、仅考虑 CI。
反馈:我们确认 公式应为 τ=(RI+ RS)×(CI+ Cexternal)。 我们将更新 DS。
您好、Xiaodong Li-San、