This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CAPKEYPAD:想要将 BOOSTXL-CAPKEYPAD 与 CC3220SF 等器件集成

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522, CC3220SF, BOOSTXL-CAPKEYPAD, CAPTIVATE-PGMR, CC3100, CC3120, CAPTIVATE-FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907986/boostxl-capkeypad-wanting-to-integrate-boostxl-capkeypad-with-something-like-the-cc3220sf

器件型号:BOOSTXL-CAPKEYPAD
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2522CC3220SFCAPTIVATE-PGMRCC3100CC3120CAPTIVATE-FR2676

我的要求:

1) 1)应用具有电容式触控功能  

2)应用具有物联网功能、具体而言、我需要:Azure + MQTT + Azure Device Twins (我在 CC3220示例中看到了 MQTT、但没有看到设备双胞胎)。

我看到了 BOOSTXL-CAPKEYPAD、但它附带了 MSP430FR2522。 我之前查看过 CC3220SF、但我认为它与 MSP430FR 的 CapTIvate 功能不兼容。

通过阅读其他文章、向 MSP430添加 WiFi 的标准方法似乎是添加3100MOD 升压器。 但是、如果此配置支持 Azure、我找不到任何文档。

根据这些信息、最好的方法是什么? 我正在考虑几个选项:

1) 1)获取 CAPTIVATE-PGMR 编程器并直接在 CAPKEYPAD 上对 MSP430进行编程。 使用 C3100MOD 之类的器件作为网络处理器。 遗憾的是、我不知道是否有将 C3100与 Azure 搭配使用的示例。

2) 2)将 CAPKEYPAD 直接插入 CC3220SF Launchpad。 在这里、我不确定如何访问电容特性。 也许我必须使用 CAPKEYPAD 上的 MSP430、以便它通过串行方式或其他方式向 CC3220SF 发送命令。 这种方法的优点是至少有 Azure 演示、因此我知道 CC3220上的编程模型是可能的。 不确定器件阴影。 在该配置中、我认为我仍然需要 CAPTIVATE-PGMR 将某些内容加载到 MSP430上、以便它可以给我提供一些细节。

3) 3)获取另一个 MSP430FR LaunchPad、插入 CAPKEYPAD 和 CC3220SF。 在本例中、我会直接跳过 MSP430 Launchpad 的编程器和代码。 同样、我认为这种方法的工作方式是、MSP 板会向 CC3220SF 发送触摸、后者将充当驱动器。

在任何情况下:记住这些要求、实现此配置的最佳方法是什么? 如果能在正确方向上提供任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加另一个选项、我一直在寻找:

    BOOSTXL-CC3120MOD   

    加上

    CC31XXEMUBOOST

    加上

    MSP-EXP432P401R

    加上

    BOOSTXL-CAPKEYPAD

    是否有这样的效果? 但是、我不知道 MSP432 MCU 是否支持 CapTIvate 技术。 此外、我找不到任何提到 Azure SDK 与 CC3120的地方、但我看到了一些论坛帖子、这些帖子会对 CC3100产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP432不支持 CapTIvate 触控。 我想您可以将 CAPKEYPAD 用于触摸、 将 CC3220SF 用于 WIFI。

    MSP430可通过 UART、I2C 或 GPIO 轻松输出触控事件、您只需配置另一侧即可接收这些触控事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我拿起了 CapTIvate-FR2676套件、并尝试将 CAPTIVATE-FR2676与 CC3220SF Launchpad 相连接。 我希望可以使用 UART、I2C 或 GPIO 来通信触摸事件。 说到这种配置中的哪一个、您会建议更多? 此外、这是否看起来像应该起作用的配置?