This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:计时器 B3 PWM

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907535/msp430fr2355-timer-b3-pwms

器件型号:MSP430FR2355

是否有方法使用计时器 B3 (具有6个用于 PWM 的输出模块)在每个计时器上交错一个2ms 脉冲?  计时器以20ms 运行、我可以看到我是否将其中一个设置为使用端子计数设置/复位-脉冲宽度、并在使用脉冲宽度重置/置时设置第二个计时器、这两个交错式计时器、但我如何让其他计时器执行此操作?...一个脉冲为0、 一个在2ms、一个在4ms、一个在6ms 等 然后每20ms 重复一次

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我不相信这是可能的。  您能不能共享您的计时器配置代码、我想查看输出。  您是否可以使用示波器或逻辑探头捕获输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dennis。。。

    我相信单个计数器不能满足我的要求,因为每个 CC 寄存器都以 CCR0为基准....如果您不仅可以根据相关的 CCRx 寄存器,而且还可以根据您选择的另一个 CCR0以外的 CCRx,那么您可以将上升沿和下降沿作为基准。   

    谢谢

    Steve