This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于控制电池充电器的简单微控制器

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ40Z50, MSP430G2230, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907544/simple-microcontroller-to-control-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24780SBQ40Z50MSP430G2230MSP430FR2422

您好!

我使用的是 BQ24780S 电池充电器、需要一个唯一的工作是控制电池充电器的 MCU。 其要求如下:

-3.3VDC 或5VDC

- SMBus V1.1与电池充电器和监测计兼容:BQ24780S 和 BQ40z50 (两种 TI 芯片)

- 5倍数字输入

-3x ADC

-3x 数字输出

-在工厂设置中简单编程

谢谢、

Adam