This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:从 Resource Explorer.驱动程序库导入示例时出现问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903786/ccs-msp430fr2433-issue-importing-examples-from-resource-explored-driver-library

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在从 Resource Explorer.驱动程序库导入示例。 使用 MSP430FR2xx4xx。 导入项目时、默认芯片为__MSP430FR4133__.如果将儿科符号从项目属性更改为 __MSP430FR2433__,则可以看到头文件正确突出显示了 MSP430FR4133部分。 但是、当我构建项目时、我遇到了该错误


****为项目 ADC_ex2_intRef 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

编译文件:"../adc_ex2_intRef.c"
调用:MSP430编译器
"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.1.LTS/bin/cl430 -vmspx --use_hw_mpy=none --include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/Users/vadimp/workspace_v10/adc_ex2_intRef --include_path="C:/Users/vadimp/workspace_v10/adc_ex2_intRef/driverlib/MSP430FR2xx_4xx --include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.1.LTS/include --include_path="C:--advice:power_none"--advice:hw_config=all --include_erratinatinatina-exc_datiag=-support/capsitive-support/capsisitive_support/capsisitive_support/capsisitive-proc = union_cp_excatisitive-exc_datisinc -support/capacit_support/capsisit_support/capsisitive-proc -support/capacitive_support/capacitive_support/capacitive_support/capacitive_support/capacitive_support/capacitive_support/capacitive_support/capacit_

>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'adc_ex2_intRef.obj'的配方失败
"C:\users\vadimp\workspace_v10\adc_ex2_intRef\driverlib\MSP430FR2xx_4xx\rom_headers/rom_driverlib_fr253x_fr263x.h"、第288行:致命错误#35:#error 指令:"不支持大型代码模型"

如何解决?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指预定义符号 __MSP430FR2433__

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACm69VmFzCrUdOp1EX.hsA__IOGqZri__LATEST 上获取 MSP430FR2433代码示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我的问题不是示例、而是更改预定义符号会导致错误的原因。 我在 C2000中使用相同的技巧、在 C2000中、它的行为是正确的。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    [引用 user="Vadim piskun"]导入项目时,默认芯片为__MSP430FR4133__.如果将儿科符号从项目属性更改为 __MSP430FR2433__,则可以看到头文件正确突出显示 了 MSP430FR4133 部分。

    您是否只更改了--define 设置? 如果是、您是否可以在通用项目构建设置中将器件型号更改为 MSP430FR2433? 当我这么做时,它会更新--define,但也会更新一些其他设置。 但是、该工程已成功编译。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我按照您的指示、重新导入了一个项目、并将其导入到了 fr2433中。 但是、当我构建它时、我仍然有这个错误

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标'adc_ex2_intRef.obj'的配方失败
    "C:\users\vadimp\workspace_v10\adc_ex2_intRef\driverlib\MSP430FR2xx_4xx\rom_headers/rom_driverlib_fr253x_fr263x.h"、第288行:致命错误#35:#error 指令:"不支持大型代码模型"
    1在编译"./adc_ex2_intRef.c"时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake:***[ADC_ex2_intRef.obj]错误1.

    如果我查看项目目录、ROM 头文件会被编辑:rom_driverlib_fr253x_fr263x.h

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 CCS 版本? 您是否使用 MSP430插件正确安装了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我为 C2000和 MSP430安装了版本10。 如何检查插件?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vadim piskun"]如何检查插件?

    转至"帮助->关于 Code Composer Studio ->安装详细信息":

    您使用的是哪个版本的 MSP430Ware?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Gary、

    我已安装此工具。 我有 版本:10.0.0.00010和 MSP430 ware 3.80.09.03

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、

    我可以使用最新的 MSP430ware 复制它。 3.80.07.00不会出现此问题。  

    我不确定发生了什么变化、但该示例似乎存在问题。 我将为器件专家分配此主题。

    如果我将--code_model 设置为较小,则错误消失。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!