This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:ADC 输入引脚灌电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906234/msp430fr2355-adc-input-pin-sink-current

器件型号:MSP430FR2355

尊敬的专家:

我从客户那里得到有关 ADC 输入引脚灌电流的问题。
它流入 ADC 输入引脚的电流是多少?

我的客户计划使用内部 ADC 块监测电压(大约30V)。
它们将使用分压电阻器来测量电压= 3.3V。

如果您能为我提供有关如何考虑 ADC 输入引脚灌电流的评论、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    这方面没有直接的规格。

    通过多路复用器到 ADC 的输入如下图(用户指南、第21.2.5.3节)所示 、其中 Ri 的值为2k (数据表、第5.12.9节)。  灌电流由 Rs 和 Ri 以及模拟引脚上施加的电压决定。

    这是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次采样都需要一点电流来为采样电容器充电。 平均电流将取决于采样率。

    听起来、分压器将具有足够高的电阻、因此为采样电容器充电的时间将超过采样时间。 (您可以通过 ADC 配置来控制它。) 这意味着您需要添加缓冲放大器。

    在某些采样率较低的情况下、可以使用小型外部电容器来实现相同的效果。 它在样本之间充电、并在采样期间提供低电阻源。 与采样电容器相比、尺寸需要足够大、以便您不会遇到误差、但不会太大、以至于它无法在采样之间进行再充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢你的答复。
    我知道灌电流可能会与 Rs/Ri 和施加的电压成比例。
    在 ADC 转换期间、我们可以将这种想法应用于吗?
    如果客户设计的流耗较低、则假设存在广告广告。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    我知道平均电流将取决于采样率。

    如数据表所述、MSP430FR2355的 ADC 输入电容为4.5pF (典型值)。
    您是说这种情况下的输入电流可能不足以在采样率范围内为该电容器充电?

    此外、如果您对低采样率情况下的小型外部电容器有很好的参考或应用手册、您能告诉我吗?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的源电阻是否起作用、因为我不知道它是什么。 在任何情况下、所需的分析都是任何 EE 学生都可以执行的电路101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis 没有明确提到这一点、但用户指南(21.2.5.3)部分包含一个公式、您可以使用该公式计算所需的采样/保持时间。 通过该设置和 ADC 时钟速度、您可以计算所需的 ADCSHT 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce - San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道我们可以使用公式(14)估算所需的采样/保持时间。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi