尊敬的专家:
如果您能为我提供有关如何考虑 ADC 输入引脚灌电流的评论、我将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
如果您能为我提供有关如何考虑 ADC 输入引脚灌电流的评论、我将不胜感激。
您好 Ryo、
这方面没有直接的规格。
通过多路复用器到 ADC 的输入如下图(用户指南、第21.2.5.3节)所示 、其中 Ri 的值为2k (数据表、第5.12.9节)。 灌电流由 Rs 和 Ri 以及模拟引脚上施加的电压决定。
这是否有助于回答您的问题?
每次采样都需要一点电流来为采样电容器充电。 平均电流将取决于采样率。
听起来、分压器将具有足够高的电阻、因此为采样电容器充电的时间将超过采样时间。 (您可以通过 ADC 配置来控制它。) 这意味着您需要添加缓冲放大器。
在某些采样率较低的情况下、可以使用小型外部电容器来实现相同的效果。 它在样本之间充电、并在采样期间提供低电阻源。 与采样电容器相比、尺寸需要足够大、以便您不会遇到误差、但不会太大、以至于它无法在采样之间进行再充电。