This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906585/tss721a-power-consumption

器件型号:TSS721A

您好!

是否有任何方法可以降低此设备的功耗?

我想增加 MCU 的连接数量。

我需要注意的是、一旦功耗太低、它会影响电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看数据表、我没有看到任何直观的方法来降低 TSS721A 的功耗。 我认为减少通信有助于节省功耗、但这对于您的应用而言可能是不可能的。 但是、我确实发现、通过将 RRIDD 电阻降低到13千欧、并将 CSTC 提高到470 μ F、您可以最大限度地提高到 MCU 目标的输出电流。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks