This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430和 MPU6050入门

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906695/getting-started-with-msp430-and-mpu6050

海先生

我需要 IAR 嵌入式工作平台编码、以便与 MSP430进行 mpu6050连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您是否有机会在论坛中搜索与 MPU6050相关的帖子? 这在启动项目时很有用、因为其他用户可能已经发布了类似您的问题。 开始使用时,我强烈建议阅读 《MSP430 MCU 上常见 eUSCI 和 USCI 串行通信问题解决方案》,特别是第2.1节开始开发以及 第6节在 TI E2ETm论坛上发帖时的提示

    此致、

    James