This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:V-BAK 电容器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906650/msp430f5659-v-bak-capacitor

器件型号:MSP430F5659

大家好、我在设计中没有使用备用电源。 我正在使用 RTC、但它每次上电时都会初始化、因此在断电时不会运行。 我的问题是、我是否需要在 V_BAK 引脚上放置一个电容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》中的电池备份系统一章中、您可以详细了解当主电源发生故障时、RTC_B 模块是如何由电池备份系统供电的。 如果您没有为 VBAT 引脚供电或在该引脚上有一个大的超级电容器、那么 RTC 在您关闭系统电源时不会继续工作是很有意义的。 VBAK 上的电容对于在主电源和备用电源之间切换期间的去耦非常重要。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    谢谢、好的、由于我不使用备用电源、并且在主电源关闭时不关心 RTC、我将移除电容。

    Jerry