This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/905708/msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好。 我使用 MSP430F5529控制器将24位数据传输到从器件 LMX2595。 为此、我已经完成了编程、现在为了在 PCB 上实现这一点、我已经制作了原理图。 我要附上下面的原理图、请告诉我是否有任何其他连接。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    我丢失了连接到 LMX2595的接口接线....

    但我对当前状态的原理图有一些评论...

    C79的值应为1nF ...1.5nF (2.2nF)

    C72/C73的范围应该在15..30pF 之内(也许内部电容器也足够了)

    C76应为 nF 而非 pF、使用0.47uF (0.22uF -1uF)

    - AVCC1、DVCC1、DVCC2都应连接到电源,每个都应有足够的0.1uF || 1nF 校准

    -请移除引脚77上的接地连接

    -不确定您希望在针59和60上不要做什么。

    周末愉快

      Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已连接与 LMX2595连接的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    不太正确的是、LMX2585具有 SPI 接口、您将其连接到 I2C。 这不奏效!

    我建议:

    MSP430<=>LMX2595 ,如 UCxySTE<=>CSB;UCxySCL<=>SCK;UCxySIMO<=>SDI;UCxySOMI<=>MUXOUT;

    其余由 SW 完成。

    您可能需要根据 MUXout 的当前功能更改 UCxySOMI/端口功能。

    对于 CSB、SCK、SDI、预计每个上拉电阻为4.7K...10k。 这保证了稳定的局势

    MSP430处于复位....

      祝你度过美好的一天

       Johann

    PS:请预见一个用于巡视 MSP340的调试器接口...