This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:RST 引脚处理

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904769/msp430i2021-rst-pin-handling

器件型号:MSP430I2021

各位专家、您好!

我 的客户 对 RST 引脚有疑问。
您能告诉我以下各项吗?

1)是否可以将 RST 引脚直接连接到 VDD 电平?

2)如果 RST 引脚直接连接到 VDD 电平、当接收到 WDT 中断等不可屏蔽复位请求的中断时、CPU 复位是否正常工作?

3) MSP 430I2021的 RST 引脚是否存在内部电路?
我在下面的主题中检查了它、但我无法获得答案、因此我将再次检查它。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/903189/3338653#3338653

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表、您应该通过47kOhm 的上拉电阻器将 RST 引脚连接到 DVCC、并且还应使用至少2.2nF 的电容器、原因如下:防止 RST 上的短路电流拉低(电阻器限制电流) 并在上电期间对 RST 引脚施加一定的缓慢斜率、从而使器件在上电期间释放延迟。
    请参阅数据表:

    因此、为了进行测试、如果器件正确加电、您可以将其连接到 DVCC、它将起作用、但这不是指定的推荐使用方式。
    如果 RST 拉高、所有中断屏蔽使能或非屏蔽使能将起作用。 唯一不起作用的是、您可以在 RST/NMI 引脚上有边沿来触发 RST 引脚 NMI 中断、因为您会生成上述短路。

    因此、最后连接了一个施密特触发器、或者简单地说、连接了一个比较器、以检测 RST 引脚是否为高电平或低电平、从而复位或释放器件或触发 NMI。 此外、还连接了 ESD 结构。

    因此、您可能会分享您的问题、以便我们能够为您提供正确的帮助。 我是否理解正确、您在 EMC 噪声期间会遇到意外复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Dietmar Walther、

    >因此,您可以分享您的问题,以便我们能为您提供正确的帮助。 我是否正确理解您在 EMC 噪声期间会遇到意外复位?是的。但是、我知道的信息目前仅在以下主题中提供。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/903189

    首先、让他们尝试"4. 使用建议的复位电路来获得更好的复位引脚保护"、请参阅 《MSP430系统 ESD 故障排除指南》。
    当我们获得更多信息时、我们将再次与您联系。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.H、

    另一个有关 EMC robus 设计的非常好的文档是以下文档、其中还提供了大量有关噪声如何在 PCB 中分布的详细信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa932/slaa932.pdf?&ts=1589439156947

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够借助上述应用手册解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我联系了您提供的信息、但客户没有回复。

    是否最好在收到新信息时重新创建线程?

    此致、
    还不错