This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:USB 挂起/恢复/复位

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/905162/msp430f5528-usb-suspend-resume-reset

器件型号:MSP430F5528

大家好、

我正在使用 MSP430F5528通过 USB 模块创建应用、并将其与 Android 平板电脑连接。

很遗憾、我遇到了一个关键问题、它随机与平板电脑断开连接。 并非所有产品都出现此问题。

当我在断开连接之前检查 MCU 上的 USB 中断日志时、它显示:

USB_SUSPEND -> USB_RESUME -> USB_RESET->USB_RESET。

只有在平板电脑和我的主板之间进行数据传输时,才会断开连接。

当我将主板连接到 PC (Window 10 OS)时,仅发生 USB 事件:USB_SUSPEND -> USB_RESUME -> USB_SUSPEND

请问您能给我一些关于这个问题的想法吗?

为什么 USB 在传输数据时进入挂起状态?

谢谢、

Huy Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Huy

    给由 USB 总线供电的 MSP430器件剂量? 您能否监控 USB 电源以查看是否有任何波动?