This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:写入 FRAM

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/905062/msp430fr2353-write-to-fram

器件型号:MSP430FR2353

大家好、

 

客户在对器件进行编程后无法将程序写入 FRAM。

它们可以由 CCS 进行调试并将0xA500 (DFWP = 0、PFWP = 0)写入 SYSCFG0。 但它们仍然无法写入 FRAM。

 

我们是否忘记了任何设置?

您对此有什么想法吗?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自德国的您好、

    我将了解一下这个...  可能在星期五

        Johann