This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459-HIREL:MSP430 HiRel

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459-HIREL, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902831/msp430f6459-hirel-msp430-hirel

器件型号:MSP430F6459-HIREL
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

大家好、我对 msp430f6459-HIREL 感兴趣。  钥匙锁保护是如何实现的?  如果他有 USB。  我想知道 launchpad 是否为 msp430f5529。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我对 msp430f6459-HIREL 感兴趣。  钥匙锁保护是如何实现的?  如果他有 USB。  我想知道 launchpad 是否为 msp430f5529。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    我不确定我是否理解您的问题。  请您澄清一下吗?  如果您所指的是 JTAG 访问保护功能、那么下面文档的第2.4节将对其进行说明。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau320ai/slau320ai.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢。 您能告诉我哪个系列属于 HiRel 吗? 6xx、5xx?

    请注意、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    MSP430F6459-HIREL 是6xx 系列的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您是否有使用 JTAG 进行存储器保护的示例? 您能不能比数据表更显式? Msp430f6459-HIREL 的 USB 和 Launchpad 会怎么样? 我真的想知道它是否符合我的要求。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我们没有 JTAG 存储器访问保护的代码示例、但用户指南中的文档应该足够了。   

    对于 launchpad 上的 USB、由于这是一款通用评估套件、因此 USB 接口中没有任何内置的安全性。  以下链接提供了一些有关我们提供的安全解决方案的良好信息。

    http://www.ti.com/technologies/security/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。