This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR68791:MSP430软件问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904544/msp430fr68791-msp430-sw-issue

器件型号:MSP430FR68791

我的客户参与了一个软件项目、 在新一代电路板中使用 MSP430器件。 他们在 Linux 服务器和  Window 10 PC 上安装了 CCSv10。 他们在 CCSv10上移植 软件 ( 在 CCSv6上运行正常)时遇到问题  ,目前他们无法找到解决方案。

另一个请求: 他们需要有关许可证管理的信息。    

可以帮我解决这个问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azza、

    让我咨询我的同事、然后返回给您。


    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azza、

    由于 CCS v6和 CCS v10之间发生了重大变化、因此可能有一些项目选项无法正确转换。 您能否提供尝试导入和编译 CCS v10工程时遇到的问题的屏幕截图?

    BR、
    Leo