This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:感应纸板

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904266/msp430fr2633-sensing-cardboard

器件型号:MSP430FR2633

你(们)好

是否可以使用 CapTIvate 电容式感应技术感应纸板箱?

例如、我们希望在传感器上检测纸板箱。

传感器和纸板箱可以靠近。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使任何东西“可检测”,需要有一定程度的耦合到电路接地或接地。

    例如,当手指接触电极时,我们的身体会耦合到地面,并“完成”电路,就这样说了。

    如果您只将纸板或任何材料放在感应电极上、则不会记录任何内容。  它需要耦合到接地端。  

    为了解决这一问题、您可以在电极周围构建一个接地的电极、如果您放置任何电介质大于空气(~1.0)的电极、理论上它将检测到它(在 CapTIvate 的灵敏度范围内)。

    BR、
    Leo