This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:关于 MSP-GANG 的校验和

Guru**** 2500855 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904765/msp430f5324-about-checksum-of-msp-gang

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

各位专家、您好!

我尝试按如下所述计算校验和。

但是、结果不等于 Gang GUI 中的 CS 值。

计算本手册和 Gang GUI 之间校验和的方法是否不同?

e2e.ti.com/.../MSP430F5324_5F00_Checksum_5F00_Test.xlsx

e2e.ti.com/.../F5324_5F00_checksum_5F00_test.txt

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    您能告诉我们您在上面提到的是哪本手册以及哪个版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar-san、

    感谢你的答复。

    手册为 SLAU358 MSP-GANG UG.pdf.e2e.ti.com/.../SLAU358-MSP_2D00_GANG-UG.pdf

    MSP-GANG 版本如下。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我在 Excel 文件的第二个工作表中重新计算了、这里它与 MSP-GANG 中的 CRC 匹配、因此 Excel 计算中的某个结果是错误的。

    请找到所附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-MSP430F5324_5F00_Checksum_5F00_Test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar-san、

    感谢您的支持。

    我进行了错误的计算。

    很抱歉打扰你。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    希望您在计算中发现失败。