This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:CCS/MSP-EXP430FR5994在 MSP-FET / eZ-FET 更新中被欺骗

Guru**** 2579885 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP-FET, UNIFLASH, ENERGIA, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903356/ccs-msp-exp430fr5994-ccs-msp-exp430fr5994-bricked-on-msp-fets-ez-fets-update

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETUNIFLASHENERGIAMSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

我刚才使用 以下方法欺骗了两个 MSP-EXP430FR5994:

  • CCS  版本:9.3.0.00012。
  • Windows 10
  • 系统上仅安装了9.3.0。

  1. 启动了一个新项目。
  2. 已进行调试
  3. 提示更新固件  

    MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。 更新期间请勿拔下接口插头。

  4. 已使用以下结果运行更新"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败"
  5. 已使用新消息尝试调试和标识:  

    MSP430Error Initializing emulator:One of the Connected MSP-FETs/eZ-FET debugers needs recovery。 选择"恢复"以开始恢复过程。 注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。

  6. 并显示以下结果消息:"MSP430Error:MSP-FET / eZ-FET recovery failed (MSP430错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败)"

  • 通过 E2E 寻找类似问题、但未找到解决方案。
  • 已尝试 CCS Cloud、但结果相同。

是否有解决此问题的方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现有几个问题类似的主题。 有人建议从不同的 PC 中恢复电路板是有效的。 我以前没有看到过此问题、但如果没有其他 PC、您也可以尝试使用 Uniflash 或 Energia 进行恢复。 请告诉我其中的任何一个是否能够恢复电路板。 插入电路板后、它是否会显示在设备管理器的 COM 端口下?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/562986?CCS-MSP-FET-eZ-FET-legacy-module-update-failed

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/483543

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时没有备用计算机。 (我认为应该找到修复程序而不是修补程序)

    枚举显示为 HID (USB 输入设备)

    来自属性的信息(设备管理器):

    已配置设备 USB\VID_2047&PID_0203\5&8725cca&0&2。

    驱动程序名称:input.inf
    类 GUID:{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57d}
    驾驶日期:2006年6月21日
    驱动程序版本:10.0.18362.175
    驱动程序提供商:Microsoft
    驱动程序部分:HID_Inst.NT
    驱动程序列:0xFF3202
    匹配的设备 ID:USB\Class_03
    悬空驱动器:
    已更新器件:错误
    父设备:USB\root_HUB30\4&7b9582d&0&0

    您希望从我的系统中捕获哪些有助于诊断的其他信息?

    其他头脑风暴备注:

    • 其他 MSP EXP 板工作正常。
    • 在不同的 UBS 端口上无法恢复
    • 冷重启无效
    • 启动新的 CCS 工程无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了。

    已使用另一台 PC 并使用 MSP430FLasher.exe 将 MSP-EXP430FR5994恢复使用。

    返回到我的开发笔记本电脑、CCS 在执行固件更新时对其进行了重组。

    目前、(这影响了开发)我是否可以使用 MSP430FLasher.exe 下载 CCS 尝试下载的固件? 它在哪里?

    此外、该更新现在以相同的方式损坏了我新购买的 MSP-EXP430F5529LP。

    由于我有一个可重现的过程、我是否可以做任何事情来提供信息、以便我们可以解决这个问题?

    添加了点:在更新开始时、USB 重新枚举。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开发过程中丢失了几天之后、我终于让系统重新工作了。 但从未发现开发板更新失败的原因。

    • 已完全卸载 CCS9
    • 已卸载 USB 驱动程序。
    • 已对所有 USB 历史记录运行清理并删除所有 ID 2047设备。 (使用 usbdeview-x64)  
    • 在所有窗口中搜索要清除的任何 MSP430/MSP USB 文件。
    • 已运行几次重新引导以进行完整性检查。
    • 已安装 CCS10 (在运行更新时出现一个错误:

      "计算大小"期间发生内部错误。
      配置文件 epp.package.cpp 不是最新的。 预期时间戳1589312186494、但为1589311999679

    • 重新启动
    • 所有 MSP 开发板现已更新。

    我希望 TI 有人长期调查此问题、因为这不是一个孤立的事件。