This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:P6 PWM 输出

Guru**** 2529620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904290/msp430fr2355-p6-pwm-outputs

器件型号:MSP430FR2355

上述器件的数据表建议端口引脚在3V 电压下可提供5mA 电流。  我的问题是:

1.我想使用 PWM 以大约30mA 的电流对 LED 进行脉冲。  如果我将平均电流保持在5mA 以下、这是否可行?

2、我可能有一个用6个 LED 进行脉冲的情况。  数据表再次建议所有 I/O 上的最大电流为48mA  这是否是用于温度目的的平均值、但可以超过该平均值以进行脉冲?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI、但48mA 可能是一个峰值数字、因为所有电流都流经几个电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这也是我猜中的原因。这个数字可能是由芯片上的电流导致过流或电源问题而驱动的。想知道 TI 的说法。。。你是否认为每个引脚的5mA 是一个平均值,只要你使用 PWM 就可以超出这个平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不、我认为这不会起作用。  数据表的图5-9显示了电流增大时"高"电平的输出电压。  从 MSP430的角度来看、该图最初可能看起来有点向后、但基本而言、一旦达到15mA、GPIO 将只能使用3V DVCC 提供1.2V 电压。  在超过20mA 的电流下、该引脚可能根本无法供电并被拉至接近0V。  

    您将需要某种 LED 驱动器。    

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD…

    是的,我看到了 嗯,MOSFET,它是,那么……

    谢谢

    Steve