This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:哪一款产品最先推出、即 ANC 或 LINKSTAT?

Guru**** 2555300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902599/msp432e401y-which-came-first-the-anc-or-the-linkstat

器件型号:MSP432E401Y

当与 MSP432E4 EMAC/EPHY 建立以太网连接时、哪个 EPHYBMSR 状态位先置位、哪个位最后置位、ANC 或 LINKSTAT?   换句话说、在建立链路之前是否完成了自协商、反之亦然?

-Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    文档中并不清楚、但我认为链路是 在自协商完成之前建立的。 因此、我认为 LINKSTAT 应该在 ANC 前设置。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意文件不清楚,事实上,关于 MSP432E4的非洲人国民大会和 LINKSTAT 的文件是不存在的。  实际上、除了 EPHYBMSR 寄存器表中的简短完成摘要之外、没有对它们的功能的说明。

    您能否使用此问题返回工厂以获得实际操作的确认?

    此致、

    -Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Philip Baltz1]*换句话说,在建立链路之前自动协商已完成,或者相反?[/引用] EPHYSTS 寄存器字段说明包含:

    "因此、只有在启用并完成自协商存在有效链路时才有效。。。" 在双工和速度说明中、建议您在 以太网可用于通信之前、需要等待自协商完成且链路处于活动状态。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    感谢您的回复、但遗憾的是、这没有帮助。  我同意自协商和链接都必须在建立连接之前完成、但这并不能首先回答我的问题(并完成)。  鉴于此帖子已发布数天、没有答案、我假设 TI 不知道答案、我将放弃获取答案的努力。  如果您想关闭此主题、您可以关闭、但尚未解决。

    此致、
    -Phil