This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F155:晶体频率

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903838/msp430f155-crystal-frequency

器件型号:MSP430F155

您好,

根据数据表、MSP430F155的最大工作频率为8MHz、如果我将超过8MHz 的晶体(如12MHz 或16MHz)连接到 MSP、会发生什么情况?

此致

Nagaraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "建议运行条件"[参考数据表(SLAS367G)第25页]将晶体限制为8MHz。 这比对 Fsystem 的限制强一点。 (某些 MSP430系列允许您使用速率更快的晶体、只要您将其分频即可、但这不是本表所述的那样。)

    假设您将其分频、我不确定会发生什么情况。 振荡器可能无法启动。 它可能是不规则的("扑动")。 时钟多路复用器可能发生故障[参考用户指南(SLAU049F)、图4-1]。 它可能看起来工作了一段时间、但突然退出。 它可能工作正常。

    如果不对其进行分频(Fsystem > 8MHz)、即使振荡器工作、CPU 也会以模糊的方式出现故障。