This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:LP-MSP430FR2476:是否可能为此 LaunchPad 添加 BoosterPack Checker 支持?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903609/lp-msp430fr2476-lp-msp430fr2476-add-boosterpack-checker-support-for-this-launchpad-possible

器件型号:LP-MSP430FR2476
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我计划购买一些 LP-MSP430FR2476 LaunchPad 板、并希望使用 BoosterPack Checker 工具检查现有多种不同 BoosterPack 的兼容性。

遗憾的是、该 LaunchPad 未显示在 BoosterPack Checker 工具的 LaunchPad 列表中。

 BoosterPack Checker 工具为用户提供了创建自己的 BoosterPack 配置的功能、但似乎 LaunchPad 没有相同的功能。

由于 TI 尚未将此 LaunchPad 添加到 BoosterPack Checker 工具中、因此我认为最好让用户临时添加自己的 LaunchPad 配置。

嘿、我们甚至可以共享用户定义的 LaunchPad 配置、以促进使用这些板进行开发!

此功能是否可用并且我无法找到它?

如果没有、是否有方法添加您自己的 LaunchPad 配置?

或者计划随时将此功能添加到工具中?

此致、

Paco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paco、

    BP Checker 中没有添加 launchpad 配置的方法。  没有任何计划在 BP Checker 工具上继续开发。  展望未来、SysConfig 将进行扩展以支持 LP 和 BPS、并可提供检查功能以及导入示例项目。  目前、FR2476LP 的支持有限、不能为您提供帮助、但您可以通过以下链接查看该功能、了解该功能的外观。  现在、它仅支持 simplelink 器件。

    https://dev.ti.com/sysconfig/#/start