This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:是否应该连接名为 VREG 的 MSP430FR2476TPTR 的第31个引脚?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903626/msp430fr2476-the-31st-pin-of-msp430fr2476tptr-named-vreg-should-be-connected-or-not

器件型号:MSP430FR2476

尊敬的先生:

我  使用  www.ti.com/.../toolssoftware 提供的.bxl (CAD/CAE 符号)在 Eagle 中创建 MSP430FR2476的符号

但是,符号中名为"VREG"的31会导致错误 ,声称"VREG 是一个电源引脚,未提供电源"

但是、数据表声称第31个引脚为"DNC"(请勿连接)引脚。

我应该将其连接 到 VCC 还是 GND?

我不知道"VREG"是什么意思。

希望您能提供帮助!  谢谢。