This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:如何将 XT2IN 和 XT2OUT 变为 GPIO

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903085/msp430f5335-how-to-turn-xt2in-and-xt2out-into-gpio

器件型号:MSP430F5335

您好!

我想 将 XT2IN 和 XT2OUT 变为 GPIO。

您会告诉我设置方法吗?

拒绝考虑、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    引脚功能的控制由 PxSELx 位完成。

    请查看数据表(SLAS721E)第6.13.9节、了解您的案例。

    和 UG (slau208q) 部分"12.4.14  PxSELRegister"

    在这种情况下、GPIO 是主要选项、默认设置。

    请查看 TI Resource Explorer 中的示例(链接)以更好地了解。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛、

    感谢你的答复。

    我 已根据您的建议解决了我的问题!

    此致、