This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:复位时的输出寄存器未定义

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902988/msp430fr6989-output-registers-at-reset-are-undefined

器件型号:MSP430FR6989

5xx 和6xx 系列的用户指南(SLAU208)指出、P1OUT 寄存器在复位时的状态未定义、或者换句话说、"自行确定"。 此定义也适用于其他输出寄存器。 是否有人可以详细说明这一点?

该系列 MCU 使用电源管理模块、强制我们锁定和解锁数字 I/O、以便通过使用 PMM 模块 PM5CTL0寄存器中的 LOCKLPM5位来使用它们。 这可能与答案有一定关系、但从我的角度来看、这只是猜测。 我更喜欢对初始状态下的具体定义。

请注意、许多其他 MCU 的输出寄存器在复位时定义为不变。 我已经对6989上的实际行为进行了一些测试、但没有得出任何结论。