This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过 TI RTOS 进行闪存程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903013/msp432e401y-flash-program-through-ti-rtos

器件型号:MSP432E401Y

你好!

我有一个 MSP432E401 launchpad、我希望通过写入来刷写一些数据。 我从互联网上获取、因此数据非常大(~120 KB)、并且在系统断电后需要这些数据。 那么、我想写入 MCU 的闪存。 我如何才能完成这项任务? 我从 https://get 示例开始、服务器连接和下载正常(从 thhrough UART 转储数据)、因此我只需要将数据写入闪存。 我使用 MSP432E4 SDK 4.1

感谢您的回答。

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过硬件寄存器求解。

    如果有人需要、您需要包含  、和  也可以使用 FLASH_FMA、 FLASH_FMD、 FLASH_FMC 寄存器。 引导加载程序部分中的示例 SDK 提供的内容(bl_flash.c)。