This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2333:文档中有关双工背板的问题"基于 MSP430 MCU 的软件玻璃 LCD 驱动器"

Guru**** 2942230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902472/ccs-msp430g2333-question-about-duplex-backplane-in-document-software-glass-lcd-driver-based-on-msp430-mcu

器件型号:MSP430G2333

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在阅读"基于 MSP430 MCU 的软件玻璃 LCD 驱动器"文档、该文档已在 以下位置下载:http://www.ti.com/lit/an/slaa516a/slaa516a.pdf?ts=1588660897867

在本文档中、我不理解 为什么此图片中的相应显示段 关闭  

请有人 向我解释。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    我认为这是因为 LCD 引脚上的电压仅为+Vdd/2、在周期内不会达到 Vdd。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、S、rinivas

    在研究之后、我意识到这是答案。

    谢谢你。