主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP-GANG
我们有一个同时闪存4个芯片的生产过程。 2个芯片获得一个固件映像、另外2个芯片获得不同的映像。 这是使用 Raspberry Pi、mspdebug (Daniel Beer)和一些 launchpad 完成的、所有这些都通过 MQTT 与自动测试设备(PLC)进行通信。
但是、LaunchPad 似乎不可靠、不支持可编程电压(一组编程为3.3V、另一组编程为2.5V)。 我的团队希望切换到 MSP-FET。 遗憾的是、mspdebug 似乎不支持新的 MSP-FET。 在迁移到 Windows 和 Uniflash 时、看起来 Uniflash 仅支持3个连接的器件、并在并行会话中进行更新。 这是否仍然正确? 还有其他选项吗? 人们如何在生产环境中处理 JIT 编程。 我们了解了 Gang 编程器、但 API 似乎不完整、与我们的自动化测试设备集成起来很麻烦。
我感谢您提供的任何建议。 单独对每个器件进行编程将使我们的周期时间从大约15秒更改为将近60秒、这将降低生产率和后续操作。