This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:由 Uniflash 和 MSP-FET 验证

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902491/msp430f249-verify-by-uniflash-and-msp-fet

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

您好!

请告诉我 Uniflash 和 MSP-FET 连接到 MSP430F249时的 Verify 按钮。
按钮是否通过 JTAG 线路从目标 MSP430F279读取闪存内容?
或者是否使用“PSA”?

*"PSA"--根据 SLAU320我的理解是,校验和是在 MSP430 JTAG 逻辑中计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    问得好。

    MI 将与 Uniflash 专家核实并告知您。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    很抱歉耽误你的回答。

    我联系了 Uniflash 专家、以了解实施情况。

    Uniflash 是一种通用工具、可支持所有 TI MCU、无需按照 TI 实施方案进行操作。

    “验证”按钮实际上会导致从目标读取内存,并与程序数据进行内存比较。 这是一个通用实现、因此它适用于所有器件、而不是调用特定于器件的 API 调用。

    我希望这能回答你的问题。

    此致

    Kostas