This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRSLK-EVM:电池充电器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902275/tirslk-evm-battery-charger

器件型号:TIRSLK-EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24401

大家好、  

在自主或全功能模式下、TI RSLK EVM 套件需要6 节 AAA 1.2可充电镍氢电池。 但是、该套件既不会在使用 USB 电源时为电池充电、也不提供充电器。

虽然一组带电电池持续大约3.5小时、因此足以进行有趣的会话、但我正在寻找有关在断电时为机器人设置充电座的说明、而无需取出电池。

有人已经尝试过这种方法吗?  

我在互联网上看到了一些用于太阳能充电底座的 Uni 项目、但我对刚刚由5V 壁式变压器或 USB 供电端口供电的设备感到满意。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    感谢您的提问! 是的 TI-RSLK MAX 用户可选择使用6节 AA 电池(标准、不可充电碱性电池或可充电镍氢电池)为系统供电。 TI-RSLK MAX 没有板载电池充电电路、因此您需要创建定制解决方案。 您可以使用 VBAT 和 GND 信号访问底盘板上的电池端子、然后构建某种外部充电电路、该电路可以使用 USB 或壁式输入源、如您所建议。 然而、最简单且推荐的解决方案是从 TI-RSLK MAX 中取出镍氢电池并使用现成的充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了几个基于 MCP1630\DS2715\MAX712的项目 、这些项目看起来足够简单、可以在试验电路板上运行... 我想知道 TI 是否有用于6芯镍氢充电器的 EVM ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    是的、TI 有多种器件可用于镍氢充电。 BQ24401是一款备选器件。 我尝试找到一个参考设计供您查看、但这是我可以找到的一个参考设计。  http://www.ti.com/tool/TIDA-00026 我建议您查看技术文档、了解其是否符合您的规格。  

    谢谢!