主题中讨论的其他器件:BQ24401
大家好、
在自主或全功能模式下、TI RSLK EVM 套件需要6 节 AAA 1.2可充电镍氢电池。 但是、该套件既不会在使用 USB 电源时为电池充电、也不提供充电器。
虽然一组带电电池持续大约3.5小时、因此足以进行有趣的会话、但我正在寻找有关在断电时为机器人设置充电座的说明、而无需取出电池。
有人已经尝试过这种方法吗?
我在互联网上看到了一些用于太阳能充电底座的 Uni 项目、但我对刚刚由5V 壁式变压器或 USB 供电端口供电的设备感到满意。
此致