This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Ultrasonic design-center:与 MSP-430FR6047的通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP-FET, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902574/msp-ultrasonic-design-center-communication-to-msp-430fr6047

器件型号:MSP-Ultrasonic design-center
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP-FETEVM430-FR6047

大家好、

是否可以在 EVM (MSP430FR6047)上使用不带 HID 桥的 USS-App? 例如、使用 MSP-FET 和 JTAG 接口? 如果有更多选项、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    USS 设计中心 GUI 通信需要使用 HID 桥。  如果您使用的是定制 MSP430FR6047板、则可以包含 I2C 并将 SDA、SCL 和 IRQ 线路连接到 EVM430-FR6047 HID 桥、并且只能使用 EVM 上的 HID 桥。