This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-EP:MSP430FR5989-EP:RAM 保持所需的最大电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249-EP, MSP430FR5989-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902331/msp430fr5989-ep-msp430fr5989-ep-max-current-required-for-ram-retention

器件型号:MSP430FR5989-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430F249-EP

以下器件的 RAM 保持最坏情况下的电流负载是多少?

我需要澄清数据表中列出的最大值。

MSP430F249-EP

  • 数据表显示为0.1uA。 这是典型值(25摄氏度)吗?
  • LPM4是否等效于 RAM 保持?
  • 那么、如果 Vcc=3V 且温度=100摄氏度、则最大电流= 7uA?

MSP430FR5989-EP

  • 不包括 SVS 的 I_LPM4.5是否等于 RAM 保持所需的电流?
  • 如果是、那么最坏情况是在 Tj = 95°C 0.5uA 时吗?