This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:多 SPI 从器件

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902286/msp432p401r-multiple-spi-slave

器件型号:MSP432P401R

大家好、

美好的一天!

我们的客户希望从单个 MSP432P401R 运行多个 SPI 从 器件作为主器件。 只要 他在代码中为 SPI 正确初始化、他是否可以使用任何 GPIO 引脚(例如 P2.3、P3.0、P3.5、P3.7)作为从器件选择?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 使用 UCMODE=0 (和 UCSTEM=0)。 他可能觉得将所有选择引脚放在一个端口上很方便(不是一项要求)。

    请注意短语"for SPI"- SPI 单元不能知道这些引脚的任何信息。 它们应该是标准 GPIO 输出(SEL=0)引脚、使用通常的输出寄存器操作进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce!

    如有任何进一步的查询、请随时与您联系。 但我认为解决这个问题是可以的。

    艺术