请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 您好!
我正在尝试在组模式下使用带有 SD24的 DMA、但转换不会触发 DMA 传输。
在单通道模式下、DMA 在 SD24转换结束时自动启动(基于中断标志)。 DMA 源被配置为 DMA_TRIGGERSOURCE_13)。 在相同的配置下、组转换不会触发 DMA。 在手动模式下(使用 dma_startTransfer()),它按预期工作。
在触发 DMA 的组中使用 SD24有一些限制?