This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4784:GPIO 引脚读取、接地问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158079/msp430f4784-gpio-pin-read-ground-issue

器件型号:MSP430F4784

您好!  

我目前正在使用 MSP430F4784。

我只是使用 GPIO 引脚读取开启和关闭24V 信号。

我的应用程序代码在特定的时间内运行良好。

但突然、控制器挂起、某些引脚处于高电平状态、这种情况发生在某些 MSP430中。

大多数情况下、当我在 GPIO 外部输入上打开应用中的伺服电机时、会发生这种情况、但我在 MCU 和电机之间使用继电器。

问题是什么?

MSP430是否不会在高负载下运行(负载大约为1A)。

我的参考原理图。

我认为在打开电机时没有问题。 问题是 GPIO 输入。

注意: 在下面的原理图中,没有仅 GPIO 输入的电机连接。

我的问题是输入滤波器是否足够或是否需要进行任何更改?

.e2e.ti.com/.../reference_5F00_sch.pdf

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在切换高电流、这意味着您必须非常注意这些电流的流向。 您的原理图无法看到这一点。 除了未显示高电流开关、接线也没有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我们已经收到您的反馈、已经有几天了、因此我假设您能够解决您的问题。
    我将此帖子标记为已解决。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。