This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:勘误表涉及数据表中不存在的命令?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1164119/msp430l092-the-errata-concerns-commands-that-do-not-exist-according-to-the-data-sheet

器件型号:MSP430L092

我将使用一个大型项目、将 MSP430L092用作 μ µC。

现在、我将首次阅读勘误表。

现在、我找到了勘误表(slaz445n.pdf)和相应的"MSP430x09x 系列用户指南"(slau321.pdf)之间的区别。

例如:
勘误表显示:CPU46
POPM 执行意外的内存访问并可能导致 VMAIFG 被置位}
slau321.pdf 中不存在此命令?!?
在 μ µC 的数据表(SLAS673)中、写入"–扩展指令"。
这是否像没有20位寄存器的 XV2 CPU?
我是否使用了错误版本的(slau321.pdf)?
在哪里可以读取诸如"POPM"或"RLAM"之类的高级命令

请回答我、我认为这是有用的命令、如"POPM"或"RLAM"

这可以扩展 MSP430L092非常有限的存储器


Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POPM 命令是 汇编指令。 如果您使用 C 代码进行编程、则不会受此问题的影响。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道
    我始终在汇编器中对 MSP430进行编程
    “C”不支持增强型指令的功能,并且放置效率不够高;-)
    但我无法在 "MSP430x09x 系列用户指南"(slau321.pdf)中找到增强型命令的 anny 信息。


    这样 、问题 就会重复出现:


    在哪里可以读取诸如"POPM"或"RLAM"之类的高级命令?
    这是不是一个像只有16位寄存器的 CPUx-V2吗?