This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:晶体变化查询

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1164205/msp430fr6047-crystal-change-inquiry

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

你(们)好

在 evm430-fr6047 EVK 的示例源中、MCLK 和 SMCLK 的源使用 DCO。
我将把它更改为外部晶体(HFXT)并使用它。

我想知道 USS 是否会受到此更改的影响。
此外、还有其他需要注意的事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 HFXT 建议的8MHz 作为 MCLK 和 SMCLK 的源。 它不会影响 USS 性能。  

    此致、

    现金 Hao