This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:有关 MSP430F249_SER_R1的问题

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP430F249-EP, MSP430FR5969-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917004/msp430f249-questions-regarding-msp430f249_ser_r1

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR5969-SP

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子。
您能否回答有关 MSP430F249_SER_R1的这些问题

•我们无法更改保护设置是否正常?
•"闪存评估详细信息»(闪存比 SRAM 好100倍)看起来不正确、因为表中闪存的 FIT 比 SRAM 好3倍?
•您是否按功能块提供详细信息? 或者闪存和 SRAM 之外的其他块是否完全不受 SEU 的约束?
•根据数据表方框图、SRAM (2k、4K、4K、4K)和闪存(60k、56k、48k、32k)是几个块
•您是否还能提供 SEL 数据?

如果您需要客户信息、请告诉我、以便我可以通过电子邮件发送。

谢谢、

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    您是否可以请求客户发送指向他们所指文档的链接?   

    似乎他们询问的是受辐射影响的应用中的典型误码率、但我在 MSP430F249系列中找不到任何器件进行这种类型的测试。  我们拥有 MSP430F249-EP 增强型产品、支持更宽的温度范围。   

    这些类型的问题通常来自航天应用、我们拥有的唯一航天级 MSP430就是 MSP430FR5969-SP。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的响应和支持。
    在双击完整器件型号时、它是 MSP430F249MPMEP (增强型产品)。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F249

    您好!

    这是客户关于 MSP430F249_SER_R1的以下问题:

    •我们无法更改保护设置是否正常?
    •"闪存评估详细信息»(闪存比 SRAM 好100倍)看起来不正确、因为表中闪存的 FIT 比 SRAM 好3倍?
    •您是否按功能块提供详细信息? 或者闪存和 SRAM 之外的其他块是否完全不受 SEU 的约束?
    •根据数据表方框图、SRAM (2k、4K、4K、4K)和闪存(60k、56k、48k、32k)是几个块
    •您是否还能提供 SEL 数据?

    感谢您的支持、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ambroise、

    我将这与 Jonathan 的主题结合在一起、提出同样的问题。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    如果我们需要更多信息、请告诉我。

    PS 未单击"解决"按钮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我想要求此主题的更新。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Johabbroise、

    很抱歉耽误你的时间。  我仍在努力寻找能够回答这些问题的人。  我将在星期五之前向您提供另一个更新。    

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的此次更新。

    我了解并将让客户了解这些信息、我们期待着更新。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    我联系了航天与航天系统团队、回复基本上与我在上面发布的回复相同。  他们还不确定客户在哪里可以看到有关 MSP430F249-EP SEUS 的信息。  我唯一能找到的相关信息是这款"故障间隔平均时间"可靠性计算器、但它不提供任何此类信息。   

    您能否要求提供他们所提到的文档的直接链接?

    至于"SEL"、单粒子闩锁(SEL)信息仅适用于 TI 的太空应用级产品、例如 MSP430FR5969-SP。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在6月收到了一份有关 MSP430F249_SER_R1的 SEU 文件、该文件是在 NDA 下提供的、因此我无法在该论坛上共享该文件。

    对于 NDA 内容、最好继续使用支持工具。

    基本上、缩写问题的答案仍然缺失。

    您能否为 MSP430FR5969-SP 提供 SEL 数据(如果它们与 MSP430F249相关)?

    谢谢

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alain、

    对于 MSP430FR5969-SP、我们在 此处提供了 TID RAD 报告:https://www.ti.com/lit/rr/slak022/slak022.pdf?ts=1597305822772&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR5969-SP 

    但这对于 MSP430F249没有意义、因为它们是完全不同的器件。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否联系您的 TI 销售团队、您是否获得了 NDA 并进行了报告、是否让他们在内部跟进?  我对这项测试不是很熟悉、但提供报告的团队可以提供任何其他信息(如果存在)。

    谢谢、

    JD