This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:同步 UART 和 SPI

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8842EVM, MSP430F1612, MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1164735/msp430f2274-simultaneous-uart-and-spi

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件:MSP430F1612DRV8842EVM

您好!

我的目标是 MSP430F2274CY、但在具有 MSP430F1612的 DRV8842EVM 上进行试验电路板。

在具有 MSP430F1612的试验电路板上、我发现每个 USART 一次只能执行一种模式。

对于 MSP430F2274CY、我想确保 UCA0和 UCB0是独立的、并且我可以在 USCI_A0上同时运行 UART、在 USCI_B0上同时运行 SPI (主器件)、如我的附件所示。

这是真的吗?

这有点令人困惑、因为系列手册介绍了 USI、USCI 和 USART。

器件数据表仅提到 USCI_A0和 USCI_B0、我认为这意味着器件中没有 USI 和 USART。

这是真的吗?

谢谢、

EMmett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USCI_Ax、它可用于 UART 或 SPI。

    对于 USCI_Bx、它可用于 SPI 或 I2C。

    因此、如果您有一个 USCI_A 实例和一个 USCI_B 实例、那么您可以同时拥有一个 UART 和 SPI。 MSP430F2274只有一个 USCI_A 和 USCI_B 实例、因此使用该器件可以实现这一点。