This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355能否使用跟踪视图

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163908/can-msp-exp430fr2355-use-trace-view

如何在  程序执行期间跟踪应用程序执行或跟踪存储器的流程。

我尝试使用"跟踪显示"和"跟踪控制"、但它说该器件不支持。

也可以使用运行时对象视图、但无法连接到调试器

 

是否支持跟踪 查看器? 如果是、如何使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430器件不支持跟踪查看器。 有关器件支持的调试功能、请参阅器件用户指南的 EEM 一章。 另请查看以下应用手册、了解更多高级调试技术。  

    www.ti.com/lit/slaa393 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 非常感谢。