This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:CAN#39;t 设置 COM 端口或与器件通信

Guru**** 2536830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1164466/msp-fet430uif-can-t-set-com-port-or-communicate-with-device

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在尝试使用此编程器对 MSP430器件进行编程。

在 FET430 Lite 软件中、我可以看到在哪里设置 COM 端口、但它卡在"Automatic"上。 它指出、单击此按钮应使模式 LED 闪烁以指示连接、但模式 LED 永远不会亮起。  

我无法读取器件的固件版本或以任何方式与其通信。
在我的设备管理器中、COM 端口上确实显示了:

为了确保我的器件实际正常工作、我需要做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道 MSP-FET430UIF 使用的 PC 软件是什么吗? 多年来、一些固件更新打破了向后兼容性。

    您可能还会尝试查看 Uniflash 或 CCS 是否可以连接到此器件。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Windows 10计算机。 看一下 USB 驱动程序、它看起来支持 Windows 7。。。我将尝试用我的手操作一台旧机器、看看它是否能解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请报告您的发现。 较新的 MSPFET 工具应适用于 Windows 10。